This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] RMII 从器件信令和 RMII 主器件信令之间有何区别?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114327/faq-what-is-the-difference-between-rmii-slave-signaling-and-rmii-master-signaling

 

  • RMII 从器件信号传输将50MHz 晶体连接 到 PHY 和/或 MAC 的两个 XI 引脚
  • RMII 主器件信号传输是将25MHz 晶体连接到一个主器件、并通过 REF_CLK 引脚向从器件侧的 XI 引脚提供50MHz 基准锁。 从器件侧不需要晶振。 主器件是生成50MHz REF) CLK 的 PHY。
  • 由于  IEEE 标准仅在 RMII 接口中定义了一个时钟、RMII 接口不支持两个具有25MHz 晶体的 PHY。

        

--

此致、

林山民