This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1786:TIDA-010035仿真文件

Guru**** 2907820 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114067/sn65hvd1786-tida-010035-simulation-files

器件型号:SN65HVD1786
主题中讨论的其他器件:TIDA-010035

您好!

      我们正在使用 SN65HVD1786P 进行 RS485供电应用 ,请分享应用手册(TIDA-010035)中提到的 TINA 仿真文件。由于我们在为驱动器 IC 和传输电缆获取正确的 TINA 模型时遇到问题。

 

此外、如果您的 PSPICE for TI 设计文件相同、也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,塞珠尔,

    我们没有 TINA 原理图文件-我不确定它是否是我们上传的独立文件。 我们已经从 TINA 上移开 、现在正在使用 PSpice。  

    但是、我们确实拥有器件的 PSpice 模型(应该与 TINA 模型相同、因为它们都将使用相同的.lib 文件作为模型的基础(PSPICE 通常只具有更多与之关联的文件-但基本模型应该相同) 您应该能够为 TINA 用例生成模型。  

    e2e.ti.com/.../sllm343-_2800_1_2900_.zip

    参考指南中包含了一些测试设置-其中包含如何运行仿真的说明(第2.5节)。 如果您希望使用用户指南中所示的仿真文件之一中使用的电缆模型、请参阅第2.5.2节、了解如何创建电缆模型。

    如有任何其他问题、请告知我!

    最棒的

    Parker Dodson