This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:使用3.3V EN 控制从5V 转换为3.3V

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114218/tca39306-translation-from-5v-to-3-3v-using-3-3v-en-control

器件型号:TCA39306

您好 TI

我必须对 以下情况进行转换:一侧在 Vref2上从5V (USB 充电器)变为3.7V (电池) 、另一侧固定为3.3V (Vref1、LDO 输出)。 我想使用3.3V (Vref1处的电压) 而非 Vref2来控制 EN 引脚、但这不会发生、因为 EN 引脚需要 Vref1+Vth 的电压。 您能就此向我推荐任何解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何控制 EN 引脚? 它是通过 GPIO 还是直接连接到您的电源、当电源关闭时、EN 引脚关闭?

    如果您使用的是 GPIO、则可以使用正常设置:

    其中 VREF2连接到 EN 引脚。 您可以将 GPIO 连接到使能引脚、只需将 GPIO 视为漏极开路即可。 因此、当您希望 EN 引脚变为高电平时、您会使 GPIO 变为高阻态 当您希望 EN 引脚变为低电平时、您会将 GPIO 驱动为低电平。 即使您的 VREF1和 VREF2不匹配,将设备保持在此“正常设置”中,您也可以重复使用相同的原理图。

    如果您能详细介绍如何控制 EN 引脚、我可以帮助您找到解决方案。

    最棒的

    Chris