This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD048:缺少存储和最高结温信息

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113863/sn65mlvd048-missing-information-for-storage-and-maximum-junction-temperature

器件型号:SN65MLVD048

各位专家:

你好。

我们有一家已知公司的此查询、要求 提供 SN65MLVD048RGZT 器件的以下信息:

  • 储存温度范围;
  • 最高结温;

非常感谢您的一贯支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie

    存储温度范围为-65°C 至150°C。

    绝对最高结温为125C。

    谢谢

    David