This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:增加钳位电压和 VBR

Guru**** 2682185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, TVS3301, TSM36A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111331/tvs3301-increase-clamping-voltage-and-vbr

器件型号:TVS3301
主题中讨论的其他器件:LM5176TSM36A

您好!

我想用它来保护 LM5176。 后者的输入范围规格为60V、因此 在钳位电压方面、TVS3301将发挥出色的作用。 但是、我希望输入电压为36V +/-5%、因此 VBR 最小值应至少为38V。 您能建议一种向上微调的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ciaran、

    我们本月实际上将向 TI.com 发布36V 浪涌二极管。 遗憾的是、我还无法在 E2E 上发布有关它的大量信息、但请注意、一旦它发布、我将在该线程上发布指向它的链接。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    好极了、谢谢!  

    Ciarán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarian、

    TSM36A 可在以下位置找到: https://www.ti.com/product/TSM36A 

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    是否有双向版本、以便进行可能的意外反极性连接?

    Ciarán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ciaran、

    我们正在开发双向版本、但现在我们只提供单向版本。 但是、您可以通过将两个器件与一个反相器件串联来实现双向功能。  

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    好的、明白了。 如果双向版本将于9月左右推出、即使是样片、我们也可以在之前知道要设计的封装后立即使用。 您有 ETA 吗?

    Ciarán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ciaran、

    感谢后续行动。

    我们现在提供36V 双向20A 浪涌保护二极管的样片。

    如果这对您有用、请通过 e-beskar@ti.com 向我发送电子邮件 、以便我可以向您提供更多信息。

    谢谢、
    Erika