This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:技术规格检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112437/sn65dsi86-spec-check

器件型号:SN65DSI86

你(们)好  

您能否帮助确认所连接的 eDP 面板可用于 SN65DSI86?

e2e.ti.com/.../TFT_2D00_LCD-Tentative-Specification-N133DCE_2D00_G62-ver-0.0-20200226.pdfe2e.ti.com/.../G116ZAN01-0_5F00_Fianl-Spec_5F00_V-1-0_5F00_20190129.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    SN65DSI86支持每通道1.5Gbps 的最大 DSI 视频流速、在8个通道上的最大速率为12Gbps。 遗憾的是、在3840x2160 60Hz 24bpp 分辨率下运行的器件会超过此输入带宽限制、并且与器件不兼容(因为它每通道需要1.75Gbps)。

    该器件可支持3840x2160 60Hz 18bpp 分辨率、但 DSI 源必须使用0x1E 数据类型(18位 RGB-666封装格式)。
    此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    客户计算出的带宽为3840x2160 60Hz 24bpp 分辨率、3840 X 2160 X 60 X 24/8通道= 1.49Gbps /通道、似乎满足带宽要求。 算法是否正确? 或者还有其他因素需要考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    考虑带宽时还有其他因素。 每次扫描都包含一定数量的消隐像素和扫描之间的时间、作为要绘制的显示的"边距"。 在本例中、活动分辨率为3840x2160、而包括消隐像素在内的总分辨率为4400x2250。 如果我们将此分辨率与其余规格一起考虑、则所需的峰值带宽将超过器件的12Gbps 能力。

    此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    感谢您对附件文件的详细解释、SN65DSI86是否支持它?

    e2e.ti.com/.../99G47_2D00_021074.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    该显示屏还使用8位颜色(24bpp)和3840x2160@60Hz 分辨 率、因此与器件不兼容。

    此致、
    Alex