This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:DS90UB949-Q1:从远程 EEPROM 加载 EDID 数据

Guru**** 2540130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112501/ds90ub949-q1-ds90ub949-q1-loading-edid-data-from-remote-eeprom

器件型号:DS90UB949-Q1

大家好、

我正在努力设置外部 EEPROM (Microchip 24LC512) 、以便将 EDID 数据读取到 DS90UB949串行器的内部 SRAM 中。

是否有人可以确认以下信号设置是否正确?

EERPROM       DS90UB949

SCL ------ > DDC_SCL (使用47k 电阻器值上拉)

SDA------------ > DDC_SDA (使用47k 电阻器值上拉)

模式设置  

STD_SEL 设置为1

自动设置为0

AUX_I2S 设置为0

EXT_CTRL 设置为0

同轴电缆 设为1

REM_EDID_LOAD 设置为1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    如果您使用外部 EEPROM 将数据加载到949中、则大多数部件的信号设置对我来说是正确的。

    如果您使用的是外部 EEPROM、我建议将 MODE_SEL0设置为3 (EDID_SEL = 1且 AUX_IS2 = 0)、并将 MODE_SEL1设置为3 (EXT_CTRL = 0、同轴电缆= 1、且 REM_EDID_LOAD = 0)。

    如果您使用远程 EEPROM、我建议将 MODE_SEL0设置为1 (EDID_SEL = 0且 AUX_IS2 = 0)、并将 MODE_SEL1设置为8 (EXT_CTRL = 1、同轴电缆= 1、且 REM_EDID_LOAD = 1)。

    作为参考、如果 EEPROM 被连接为串行器的输入、则使用一个外部 EEPROM。 如果 EEPROM 作为输出连接到解串器、则使用远程 EEPROM。

    如果您有任何澄清问题、请告诉我。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回答。 请找到以下图像第一个是通过笔记本电脑上的 Nvidia 控制中心上载 EDID 文件时的输出、第二个是通过949上的外部 EERPOM 读取 EDID 文件时的输出。 我不确定在949上通过外部 EEPROM 读取/上传 EDID 文件时导致图像偏移的原因。请告诉我您的想法

                     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    尝试使用模式设置  MODE_SEL0设置为3 (EDID_SEL = 1且 AUX_IS2 = 0)、MODE_SEL1设置为7 (EXT_CTRL = 1、同轴电缆= 1、且 REM_EDID_LOAD = 0)。 我想、由于我们将 EXT_CTRL 设置为0 (内部 HDMI 控制)、因此我们的时序可能会关闭。 如果我们将 EXT_CTRL 设置为1 (来自 I2C 接口引脚的外部 HDMI 控制)、这可能会修复我们的时序。

    如果上述模式设置无法解决问题、您能告诉我您使用的解串器是什么、以及屏幕的显示分辨率和加载到949 SRAM 中的信息是多少?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    上述设置的结果没有变化。

    我正在使用 DS90UB948解串器并驱动1280x800 LCD 显示屏。

    e2e.ti.com/.../TEST-EDID.txte2e.ti.com/.../Tianma_5F00_TM070JDHG30_5F00_00_2D00_1855745.pdf   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    我将继续研究您的问题。 我将能够在一天结束前向您提供我的最新消息。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    除了修复 EDID 分辨率外、我还会确保 EDID 具有有效的校验和。 此线程中的 EDID 没有有效的校验和。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我已更新 EDID 文件、但仍无法获得正确的分辨率。  

    请查找附加文件以供参考

    e2e.ti.com/.../Latest-EDID-file-1280X800.txt