This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83TC812R-Q1:如何通过 RMII 背对背连接 PHY?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113891/faq-dp83tc812r-q1-how-can-i-connect-phys-back-to-back-over-rmii

器件型号:DP83TC812R-Q1

 RMII 可支持两种模式:RMII 正常模式和 RMII 中继器模式:

  • RMII 正常模式 也称为 MAC 至 PHY RMII 连接。 该模式在 DP83TC812中设置为默认模式、因此无需更改任何引脚配置。
  • RMII 中继器模式也称为 PHY 到 PHY RMII 连接(PHY 背靠背)。 该模式要求在 DP83TC812中将引脚功能 CRS_DV 更改为 RX_DV。 寄存器0x0551位[4]可将 CRS_DV 转换为 RX_DV。 由于 TX_EN 不支持 CRS_DV 信号并且只支持来自另一个 PHY 的 RX_DV 信号、因此 PHY 背靠背模式需要将引脚功能从 CRS_DV 更改为 RX_DV。

   

--

此致、

林山民