This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:SER 的 v3 Link PoC 和数据、图像传感器、放大器;IMU

Guru**** 2805205 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102190/tser953-v3-link-poc-and-data-for-ser-image-sensor-imu

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954LMK1C1102

您好!

是否可以将 V3 Link TSER953和 TDES954 用作串行器和图像传感器以及 IMU 的 PoC 和数据 I/O?

这三种器件都位于产品内部的一个电路板上。 图像传感器将使用 MIPI 和 I2C 接口、遵循 TSER953数据表中所述的标准设置。 我们正在研究的 IMU MEMS 具有可配置的主机接口、支持 I3C、I2C 或 SPI 串行通信。  PoC 将在全部三个组件之间进行拆分。

拼图的最后一部分。 。 。  一个 TDES954可从两个不同的摄像头/IMU 设置接收数据、每个设置都有自己的 TSER953、图像传感器和 IMU、这有何潜力? 单个 DES 上的过载吗?

我添加了一个快速的直线草图、以帮助描述我要问的问题。 该用例适用于增强现实系统。 谢谢!

David

e2e.ti.com/.../V3_2D00_Link_5F00_PoC_5F00_Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    是的、此设计肯定可以通过 TSER953和 TDES954实现。 为了实现最简单的设计、我建议使用支持 I2C 的 IMU。  控制器可以使用反向通道通过链路与 IMU 目标进行通信。

    TDES954 可处理两个 V3Link 输入。 它能够接收两组不同的摄像机数据。 处理器将识别连接到数据的虚拟 ID、并确定数据包来自哪个摄像头。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lysny!

    我感谢大家的答复和澄清。  摄像头和 IMU 集通过单个 V3-Link 进行通信并由其 PoC 供电、使设计更加简化。 还可以节省大量空间。

    如果在我们修改布局时出现任何新问题、我一定会告诉您。  再次感谢您!

    祝你一切顺利、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny,

    我还有几个问题、希望大家在我将此 V3 Link 设计思想带回家时能帮我解决。

    • 我们使用的摄像头模块来自 Leopard Imaging、具有 OV12895图像传感器。 连接器原样具有四个 I/O 引脚- VSYNC、HREF、XSHUTDN 和 STROBE。 我只关心确保我能够控制帧同步和关断。 如果我在 SER 上仅使用两个 GPIO 用于 VSYNC 和 XSHTDN、这是否会为我提供我需要的帧同步? 或者、摄像头模块是否需要图像传感器上的 FSIN 的直引脚?
    • 我们将与摄像头模块一起使用的 IMU 具有 I2C 支持。 IMU 或摄像头模块是否应充当主机和另一个从机?
    • 如果 IMU 和图像传感器 SDA 和 SCL 都进入 SER 上的单个 SDA 和 SCL 引脚、这如何影响 SER 上 CLK_OUT/IDX 引脚的设置选择? 两者都可以通过选择 IDX 引脚的 R-HIGE/R-LOW 设置来设置相同的地址吗?

    希望这些问题有道理! 感谢你能抽出时间。

    祝你一切顺利、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    以下是我对您问题的回答:

    数据表中的第7.5.3节介绍了帧同步支持选项! 这将回答您的问题。

    2.这更多是您的设计团队应该能够回答的问题,但如果我要设计它,我会使 Jetson 成为控制器、IMU 和摄像头的目标。 我会将 I2C 直通与串行器/解串器一起使用、将我的通信定向到这些器件。 请确保未使用相同的 I2C 地址、或使用我们的别名功能来防止 I2C 总线问题。

    3. IDX 引脚应绑定到两个串行器上的不同值。 数据表中的第7.5.1节很好地描述了这一点!

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny,

    感谢您向我介绍数据表中的正确区域、以获取答案。 我同意您针对控制器/目标的解决方案。 我读过 I2C 直通和使用混叠功能、但有一点困惑。 我想这就是它所说的内容、但我想我遇到了一点信息过载、并怀疑我的初始读数。

    使用 IDX 引脚、如果您不介意为我澄清问题、我还有几个后续问题。

    1. 那么、如果我有两个953连接到一个954、您会说每个953应该具有不同的值? 例如、一个953具有 IDX 设置#1、另一个设置#2来自 IDX 配置表7-9?
    2. 如果是、DES 954基准上的 IDX 引脚应是什么?

    非常感谢您抽出宝贵的时间参与此活动并为我提供帮助!

    祝你一切顺利、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    明白了! 一开始就需要消化很多东西!

    默认情况下、为解串器分配的 I2C 地址与串行器不同。 因此、解串器可以设置为任何 IDX 基准。 对于两个串行器、是的、我建议将一设置为设置#1、将一设置为设置#2。

    总的来说、Jetson 将使用以下7位地址与器件通信:0x18表示 Tser #1、0x19表示 Tser #2、0x30表示 TDES。 请注意、7位和8位列在数据表中的位置进行切换。  

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    是的、很多内容需要消化、但我认为所有内容都开始点击了。 由于我们仍然是初创公司、我必须首先做大量的腿部工作、以确保我们的产品以最佳方式制造。 这是一款新上市的 AR 设备、我们有幸让 Northrop Grumman 作为我们的第一个客户和买家。  

     非常感谢您在这方面的帮助!

    我相信 I2C 配置终于开始有意义了、我可以看到更大的画面一起呈现。 今天、我将绘制一个流程图、看看是否有部件仍然缺失或没有意义。

    再次感谢!!

    祝你一切顺利、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 听起来不错!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny,

    我几乎在进行整体设计、只需要多一些点来确认。 我有两个问题、希望您能帮我解决。

    1. 首先是有关 IDX/CLK_OUT 引脚的 CLK_OUT 功能的问题。 我知道、在注册 ID 后、引脚可以切换到 CLK_OUT 并为图像传感器等链接组件提供外部 CLK_IN。 我的问题是、一个 CLK_OUT 引脚能否同时作为图像传感器和 IMU 的 CLK_IN 源、只要它们能够接受相同的频率即可?
    2. 另一个问题是可能需要在 TSER 上不仅仅使用4个 GPIO。 V3设置是否允许在 Tser 侧添加 I/O 扩展器? 如果是、它允许对图像传感器和 IMU 设置进行更多的潜在控制。 在我们的设计中没有必要、但我们想知道它是否是未来可行的选择。

    一如既往地感谢您的参与!

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    这 可能起作用、但引脚输出相对较弱。 它可以轻松支持一个器件、但对于两个器件、它可能需要一个缓冲器。 我建议使用您计划使用的组件来测试这个。 (但是、请告诉我它是否在您的系统中工作!)

    因此、只要有外部微控制器/处理器来控制 GPIO、它们在您使用它们的方式上就非常灵活。 如果要扩展 GPIO、可以添加多路复用器并调整 Jetson 上的采样率以访问其他值。 多路复用器需要某种控制、这种控制可以通过 GPIO 或其他小型微控制器实现。  

    谢谢、希望这对您有所帮助!

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Lysny。 是的、这绝对有帮助。

    我一定会将 Tser 的 CLK_OUT 用于图像传感器的 CLK_IN。 IMU、TDK 的 ICM42688、具有可用的 CLK_IN、但这并不是必需的。 认为如果它具有外部时钟源、它会使它更好地工作。 我将进行一些实验、看看什么是有效的。

    看起来4个 GPIO 就足够了、但我不知道、除非再进行一些测试。 添加多路复用器并调整 Jetson 上的采样率是一个很好的解决方案、我们应该能够在需要时将其安装在中。

    再次感谢您的所有帮助! 我真的很感谢。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、TI 的 LMK1C1102是否会用作缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    快速浏览一下、LMK1C1102看起来符合此应用的基本规格。 同样、我只会做一些测试、看看哪个选项可以为您提供最准确的 IMU 数据。  

    谢谢!

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    感谢对缓冲区进行双校验。 我本周刚刚获得了用于 IMU 的开发套件、并将开始运行一些测试。 我还可以转到 FPD/V3评估模块开始测试。 我将告诉您、这一切将在下周结束。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 David!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny,

    因此、尝试将 CLK_OUT/IDX 链接到摄像头模块和 IMU 基本上就开始变得过于复杂。 我决定仅为 IMU 使用链接、这将有助于从该链接中获取更准确的信息。 我使用的摄像头模块是一个外部振荡器、因为我也可以使用帧同步。

    我的下一个问题是有关 PoC 的电源电压。 我阅读 了应用报告"PoC 设计指南"、其中提到建议在正向通道上使用至少10V 的电源。 初始设计仅具有5V 电源、可转换为1.2、1.8和2.8。

    是否最好按照指南中的建议将电流提高到10V 或12V 以降低电流、或者将电压保持在5V 不会产生太大的影响?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    我会在正向通道上使用10V 或12V 电压、如您所述。 电流会因设计而异、但使用5V 电压会使电流增加大约2倍、而使用10V 电压则会增加大约2倍。

    谢谢!

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lysny 的反馈。 现在它绝对更有意义!

    David