This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TNETE2201B:REFCLK 抖动规格和生成

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TNETE2201B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110958/tnete2201b-refclk-jitter-spec-and-generation

器件型号:TNETE2201B
我们尝试使用由晶体基准驱动的 FPGA 连接到 TNETE2201B。 不过、REFCLK 的抖动要求在40ps 下非常严格、我们担心 FPGA 可能会在发送到 TNETE 之前向 REFCLK/发送数据添加抖动。
是否有任何其他用户成功使用了通过 FPGA 或类似逻辑块传递的 REFCLK?  TNETE2201B 的 REFCLK 是否需要直接来自晶体源才能满足此规范?
目前、我们正在从 FPGA 发送发射数据(K28.5 D5.6空闲序列)和 REFCLK、我们在使 TNETE 锁定时遇到了一些问题。 我们已经尝试启用/禁用 REFCLKEN、但这两个器件都无法可靠地锁定到我们的空闲数据流中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    我不会看到该器件的实施频率过高、因此遗憾的是、我无法评论"是否有任何其他用户成功使用了通过 FPGA 或类似逻辑块传递的 REFCLK?" 根据经验。  话虽如此、我希望只要 FPGA 时钟输出满足抖动要求、时钟就不会成为问题。

    您是否完全能够锁定到空闲数据流?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应和帮助。  我们无法锁定空闲流。  我们正在监控逻辑分析仪上的输入和输出数据。  有时、输出似乎锁定到输入数据、但器件不会产生同步信号。  我们将以下位用于空闲数据

    001111 1010 101001 0110
    您能否确认这是正确的顺序?  这个序列不平衡、我们不确定这对 TNETE 是否重要。  我们也不确定 TNETE 是否仅识别用于同步的负 K28.5字符、或者它是否也识别正 K28.5字符。
    谢谢你
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    我将对此进行研究、并可以在明天跟进更多详细信息。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    感谢您的耐心等待。  我对您的系统有几个问题。

    • 您是否知道您的 REFCLK 是否满足抖动要求?
    • 您是否尝试使用此器件传输数据?  如果是、您是否成功?

    具有直流平衡模式似乎也很重要。

    谢谢、

    Drew