This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:捆扎引脚 DP83869HM 的帮助

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110588/dp83869hm-help-with-strapping-pins-dp83869hm

器件型号:DP83869HM

大家好、我正在使用一个定制板、它连接了一个 DP83869HM 以进行光纤配置。 我了解除 RX_CTRL 和 RX_CLK 之外的所有自举引脚:

e2e.ti.com/.../MIB_5F00_XCZU7CG_5F00_MOD-37.pdf

我计划在1000M 模式下运行、但在1000-Base-X (光纤)模式下、我看不到任何显示 RX_CTRL 和 RX_CLK 设置的表。

最后、在第47页的图31中、错误 LED_0设置为模式0、LED_1设置为模式1。 该图显示了模式1和模式4。

非常感谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    • 请参阅数据表上的第9.3.8节、了解镜像模式。
    • 对于 RGMII 至1000Base-X (光纤)、我们没有任何镜像模式应用。
    • 是的、您对这一个回答正确。 感谢您的指出。 我们将尽快修复它。

    --
    谢谢、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于 RGMII 至1000Base-X (光纤)、我是否更正了捆绑引脚 LED_2 (pin45)是否无关?

    谢谢你

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的、您回答正确。 LED_2自举引脚对 RGMII 光纤应用没有影响。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    很高兴为您提供帮助。

    --

    此致、

    林山民