This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:芯片表面标记的含义是什么?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112300/sn65hvd3082e-what-s-the-meaning-of-the-marks-on-chip-surface

器件型号:SN65HVD3082E

你好

一个问题是表面上的标记没有在 MDS 上显示、有三个线标记、第三行的含义是什么、我们购买了一些芯片、其中一些显示了 AD92、C0ZZ。

我提出这个问题的原因是、我们想知道是否有 TI 制造的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们无法在此论坛上验证批次代码。 如果您对所购买器件的来源有疑问、请联系供应商。  

    如果您对器件本身有疑问、我们可以在此处解决。 您是否测试过相关器件? 它们是否表现出任何不一致的行为?  

    此致、
    Eric Schott