This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:USB2开关

Guru**** 2922400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112095/ts5usbc41-usb2-switch

器件型号:TS5USBC41
主题中讨论的其他器件:TS3USB31E

大家好、

我正在寻找一个 USB 2.0交换机来断开 (DP、DN)与主机的连接。
器件应在线路断开的同时进入断电模式(通过关闭电源)。

无需充电器检测。 使能信号可用。

您会在此处推荐哪种器件?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2 1:1 或1:2多路复用器?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    两者都是一个选项、但最好是1:1。

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡:

         请检查 TS3USB31E。

    此致

    Brian