This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3237E:电缆长度

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3237E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112407/max3237e-cable-reach

器件型号:MAX3237E

各位专家:

对于 RS232和921600数据速率、MAX3237E 支持的最大电缆长度是多少? 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    它取决于电缆单位长度的电容。 通常、RS-232的"长度"参数由电缆单位电容定义。  

    当 Mbaud 设置为 VCC 时、我们的器件可在1Mbps 速率下驱动与3K 欧姆负载并联的1000pF 电容负载(其中负载是与接收器输入阻抗并联的电缆电容)。 对于您的应用、1Mbps 规格是您应该关注的规格-因为921.6kbps 的数据速率非常接近、从频率角度来看、921.6kbps 和1Mbps 之间的差异在获得的距离方面会很小-因此我仍然使用1000pF 标记。  

    因此、根据电缆参数、您应该在器件中设计的最大长度。 例如、如果您的电缆/传输线的长度为50pF/m、则此器件的长度可达20m。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson