This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:加电最小电压斜坡持续时间

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112064/dp83826i-power-up-minimum-voltage-ramp-duration

器件型号:DP83826I

尊敬的论坛:

我想在 我的系统中设计 DP83826I 以太网 phy、但我的上电电压斜坡有问题。 数据表中规定了0.5ms 的最短斜坡持续时间。 但是、我的系统中的3V3稳压器具有0.2ms 的典型斜坡持续时间。 我无法轻松更改稳压器、因此我需要增加负载开关的费用和复杂性、以满足0.5ms 的要求。

为什么有最低斜坡持续时间要求? 是否存在使具有更快斜坡的条件(例如、我可以保证 RST_N 将在整个斜坡中有效)?

感谢你的帮助。

此致、

Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    0.5ms 是所需的最小电压斜坡持续时间。 如果持续时间小于0.5ms、则可能会触发 ESD 保护事件、这可能会导致器件消耗大电流。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Gavin。