This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:有关 DP83869HM 电路图的多个问题

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83867IR, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110660/dp83869hm-multiple-questions-regarding-the-circuit-diagram-of-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83867IRDP83867E

尊敬的 TI 专家:

对于 使用 DP83869HM 的电路设计、我有多个问题。 我即将完成电路图、对我来说、一些细节仍然不清楚。 我的问题如下:

  1. 我将使用 RGMII-1000BASE-X 模式、因此不需要用于线以太网的差分信号。 我是否可以离开引脚1 (TD_P_A)、2 (TD_M_A)、4 (TD_P_B)、5 (TD_M_B)、7 (TD_P_C)、 8 (TD_M_C)、10 (TD_P_D)和11 (TD_M_D)未连接?
  2. 我不会使用 JTAG 接口。 我可以不连接引脚 JTAG_CLK 和 JTAG_TMS 吗? 将  使用 JTAG_TDI 和 JTAG_TDO (信号检测和自举引脚)。
  3. 我不会使用 LED_2/GPIO_0引脚45。 我是否可以将此引脚保持断开状态?
  4. 我可以让 CLK_OUT 引脚40保持开路吗?
  5. 我是否需要在引脚42 MDC 上连接外部上拉电阻器?
  6. 双电源(双电源)配置是否需要启动序列? 可能需要它、因为 DP83869HM 的数据表确认了它。 我很好奇、因为对于器件 DP83867IR、不需要这样的序列。
  7. 对于包含两个器件  DP83869HM (设置为使用光纤接口  RGMII-1000BASE-X)和两个器件 DP83867E (设置为使用有线以太网1000BASE-T)的电路板、 双电源配置下每电压的电流消耗应该是多少? 即 VDDIO=3.3V 时的电流大小、VDDA2P5=2.5V 时的电流大小以及 VDDA1P0=1.1V 时的电流大小?  我需要这些信息、以便能够设计必要的电源。
  8. 我想使用开关模式降压直流/直流转换 器来提供这些必要的电压、而不是依赖 LDO 来限制电源开关的发热。 此外、我计划使用开关频率约为1.5MHz 的直流/直流稳压器、以减小无功组件的尺寸。 在这种 PWM 频率下是否存在数据干扰的风险? 电源将距离 PHY 收发器足够远。

我很感谢任何反馈、越快越好! 提前非常感谢!

此致!

D. Zhelev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deyan、

    --
    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林先生-非常感谢你的友好和及时的答复!

    关于我的第6点,只有一个问题--请你能在这里提出你的意见吗? 双电源配置是否必须执行启动序列?如果是、您建议使用哪种解决方案-例如、电源序列发生器或其他直流/直流使能器的监控器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deyan、

    是的、双电源配置是强制性的。请查看图115数据表以了解启动顺序、并确保遵循该顺序。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢林先生。 我相信我的所有问题都得到了解答、我会将此主题设置为已解决。