This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:编程指南表3-7错误

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112250/ds160pr412-programming-guide-table-3-7-error

器件型号:DS160PR412

您好!

在本部分的编程指南中、我注意到表3-7中的错误。 "Register Value"列应标记为二进制而不是十六进制-值本身已经是二进制的、但具有误导性的"0x"前缀。 这将使写入掩码有意义、并解释我在器件上看到的行为。 (FWiw、在器件上、我正在从该寄存器中读取复位值0x03或0b11)。 如果我对这个表格有误解、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您的理解是正确的。 对于寄存器值、我们应该有0x00、0x01、0x02和0x03、而对于0x00、0x01、0x10和0x11 (这些是拼写错误)。

    此致、Nasser