This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0346:采集时间和延迟

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112038/lmh0346-acquisition-time-and-latency

器件型号:LMH0346

您好!

数据表中指定了15ms 的采集时间。 很长。 在任何速率选择模式(自动速率或固定速率)下、这一次是否相同?

能否提供有关 LMH0346延迟时间的信息?

此致

虹膜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    1)。 这用于自动速率选择。 如果是固定速率、则锁定时间要快得多-大约为3-4ms。

    2)。 延迟为1.5UI。 一个 UI 是位时间。 例如、在2.97G 数据速率下、一个 UI 约为337ps。 因此、延迟为1.5 X 337 ~ 500ps。

    此致、Nasser