This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:LNA-D 端口可用作导入?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112244/hd3ss460-lna-d-ports-be-used-as-imports

器件型号:HD3SS460

大家好、团队、

我在下面有疑问。  

我认为此多路复用器只是一个双向多路复用器、我想将其用于标记为 LNA-D 的引脚仅连接到另一个 Type-C 端口的位置、因此我可以转移到集线器或直通到另一个连接器。  那么、简单的问题是、LNA-D 端口在设置和直通时是否可以用作导入端口。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    是的、HD3SS460将能够使用引脚 LNA-D 作为直通或类似内容的输入端口。 下面、我附上了一些示例 图和引脚说明、可在相关数据表中找到。 如果您不介意我的提问、那么如果您打算使用 LNA-D 作为输入、您打算如何处理设计中的 CC 引脚?

    谢谢、
    Ryan