This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:30引脚与28引脚封装

Guru**** 2931900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112193/hd3ss460-30-pin-vs-28-pin-packages

器件型号:HD3SS460

如果客户设计可以容纳 此组件的28引脚封装中的任何一种、但他们已经购买了30引脚封装(RNHR)、那么 PCB 封装的接地方式是否存在任何差异、这可能会导致问题? 哪个封装更适合该组件的未来产品路线图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    30引脚封装的尺寸与28引脚封装不同、因此引脚不会对齐。 手工焊接引脚以避免封装差异是可能的、但会导致很大程度的信号衰减。 此外、如果2个附加引脚的布局没有靠近接地连接、则可能会形成接地环路。 将这些悬空不是一个好主意。

    我们不打算尽快将此器件停产、因此任一封装 都很好、具体取决于客户规格/电路板空间。

    此致、
    Alex