This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:请求自动方向模式所需的 VA 和 VB 外部电阻器

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111914/thvd1426-asking-for-the-va-and-vb-external-resistors-required-for-auto-direction-mode

器件型号:THVD1426
主题中讨论的其他器件: THVD1406

大家好、

客户希望设计 THBD1426。

 在 VA 和 VB 上是否需要外部电阻器以实现自动方向模式?

客户能否在 A 和 B 之间放置120欧姆电阻器?

感谢您的帮助!

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动方向模式基于计时器、该器件具有失效防护输入。 无需外部失效防护电阻器。

    接收器本身不需要端接电阻器、但如果您的端接与线路的特性阻抗不匹配、则反射会极大地降低信号质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    SHH、

    我还通知了 TI 专家来了解这一点。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我看不到任何问题-我基本上会在这里回声清洁剂。

    1.自动方向不需要上拉/下拉电阻器,因为它基于定时器。 U7589保留了控制关断引脚的功能、而 U8964永远不会处于关断模式-如果有意这样做、则没有问题。 该器件具有内部失效防护阈值、但如果您希望总线空闲状态具有较大裕度、则可以添加这些阈值、但这并不是必需的。

    不需要端接电阻器、但正如 Clemens 提到的、由未端接总线引起的反射会降低信号质量。 但是、在较短的总线系统中(将与数据速率相关)、反射不是问题、在12Mbps (1426额定值)下缺少端接并不是什么大问题  在长度只有几米的系统中、您应该可以接受、但越长、您就越担心-因此、通常最好尽可能终止。  

    唯一的另一个问题是原理图中的 THVD1406而不是 THVD1426 -如果这只是一个拼写错误,它不是很关心的问题; 然而、如果它是 THVD1406而不是 THVD1426、唯一真正的区别是1406比1426 (12Mbps)慢得多(500kbps)、我只想指出这一点。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson