This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:驱动器短路电流的最小值

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112006/thvd1550-difinition-of-driver-short-circuit-current

器件型号:THVD1550

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 THVD1550、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。  

--

在7.6电气特性的数据表 P.8中、IOS (短路输出电流)定义为-250mA 至250mA。

我们应该如何理解这一点?

这是正确的理解?

(1) 当驱动器输出 A 和 B 短路时、器件内部的保护功能会将 IO 限制在±250mA 的范围内。
由于驱动器受到保护、因此不会发生故障。

(2) 当驱动器输出 A 和 B 短路时、需要插入一个外部电阻器、使 IO 处于±250mA 的范围内。
当 IO 超过±250mA 时、驱动器可能会损坏。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值和建议运行条件是电路设计必须满足的限值。 电气特性描述了器件本身的行为方式。

    第7.6节中的 IOS 规范规定、如果强制有源输出达到−15V 至15V 之间的任何电压、则流过的电流可保证在−250mA 至250mA 之间。

    第7.3节中的 IO 规格为±60mA。 超出此范围时、设备可能无法再正常工作。 输出电流没有绝对最大额定值、仅针对总线电压、因此任何高达 ±18V 的电压下流动的电流都不会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    短路电流是指当 A 和 B 短接在一起(接地电压在+/-15V 范围内)时、从 A 拉出/从 A 流入/流入 B 的电流不会超过+/-250mA 边界。 这不是设计要求、而是有关器件在电路条件下如何工作的规格-我们为 RS-485定义的短路是由于电缆中的绝缘故障导致 A 和 B 短路 (但它们可能 仍具有共模电压-这就是为什么测试为+/-15V 的原因)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson