This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:CAN 总线 IC

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125311/tcan4550-can-bus-ic

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件:ISOW1044ISO1042

你(们)好

您是否对具有与 ADI ADM3057E 或 ADM3050E 类似规格的替代品有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    这些是隔离式 CAN 收发器、我们的隔离接口组可为它们提供支持。 我已通知他们该主题、以便他们可以作出响应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的联系。
    ADM3050E 是一款隔离式 CAN FD 收发器、TI 的等效器件为 ISO1042、而 ADM3057E 是一款具有集成电源的隔离式 CAN FD 收发器、其等效器件为 ISOW1044。

    如果客户使用的是 ADM3050E 的 RI-8-1封装、则 DWV-8封装中的 ISO1042将与引脚兼容、但 ADI 的 RW-16封装与 TI 的 DW-16封装不具有引脚兼容性。 ADM3057E 和 ISOW1044也是引脚不兼容的。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao