This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:用于 LVDS 测试的 HSYNC、VSync 或 DE 输出

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125179/ds90ub948-q1-hsync-vsync-or-de-output-for-lvds-testing

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90CF384A

我们使用的是具有不同 TFT 显示屏的'9a'。 源是'941.. 我正在尝试验证链末尾的 LVDS 信号是否满足每个显示屏的规格。  LVDS 时钟上有示波器、包含 HS、VS 和 DE 的 D2线。 这种方法几乎可行、但我真的希望能够更直接地"探测" HS、VS 和 DE 信号。 是否有任何特殊设置、测试、模式或寄存器可让我看到这些信号? 最好的情况是将它们重定向到 GPIO、以便可以探测它们、但可能还有其他东西。 尽管如此、948仍必须对这些进行解码和重新编码。 我可能有一些很少使用的登记册,只是在这种情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、拉里、

    948中没有可直接执行此操作的测试模式、但一些客户过去通过将948的 LVDS 输出发送到 LVDS 至并行 RGB 转换器来完成此类评估、以便可以直接探测输出 PCLK、HS、VS、DE 信号。 DS90CF384A 是这种情况的常见器件、此处提供了一个 EVM:

    https://www.ti.com/tool/FLINK3V8BT-85

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这回答了我的问题和下一个问题。