This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC401:FPC401与 FPC402的特性差异

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402, FPC401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125193/fpc401-fpc401-feature-differences-from-fpc402

器件型号:FPC401
主题中讨论的其他器件:FPC402

您好!

客户 对 FPC401和 FPC402还有一个问题。
除了下面的 i2c 下行地址 diff、
FPC401和 FPC402是否具有其他差分特性或应用限制?
我可以看到、与 FPC401相比、FPC402上的 QSFP-DD 和无线基础设施描述有不同。
请分享更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watson、

    是的、这是唯一的区别。 这两个部分使用相同的编程指南和寄存器映射。

    此致、Nasser