This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:工业级 P2P 替代产品

Guru**** 2950670 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1, TCAN1042HG, TCAN1042H, TCAN1042HV, TCAN1042HGV, TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124936/tcan1042-q1-industrial-grade-p2p-replacements

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1042HG、 TCAN1042H、 TCAN1042HV、 TCAN1042HGV、 TCAN1044A-Q1

您好专家、

 TCAN1042-Q1是否有任何工业 P2P 替代产品? 谢谢。

此致、

进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    从技术上讲、TCAN1042H、TCAN1042HG、TCAN1042HGV 和 TCAN1042HV 是该系列中的非汽车组件。

    但是、我建议查看用于此插座的 TCAN1044A-Q1。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我的客户实际上在  工业应用中使用 TCAN1042-Q1、因此工业级器件更适合其器件。

    只需再次确认 、TCAN1042HDR 是 TCAN1042DRQ1的直接替代产品、对吧?

    此致、

    进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiandong、

    是的、没错。 它们之间没有任何不同的功能。

    此致、

    Eric Hackett