This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:I2C 时序 CAN PCA9544A 在标准模式100kHz 下支持0.6us 的 I2C 启动或重复启动条件设置时间

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125341/pca9544a-i2c-timing-can-pca9544a-support-0-6us-for-i2c-start-or-repeated-start-condition-setup-time-under-standard-mode-100khz

器件型号:PCA9544A

大家好 、

客户发现,对于  Tsts:I2C 启动或重复启动条件设置时间,100kHz 时 CPU 的 I2C 时序只能得到~4.6us,低于 PCA9544A 规范规定的4.7us 最小值。  

但是、对于400kHz 快速模式、PCA9544A 还支持0.6us 最小值。  

假设 I2C 块无法检测到并切换到不同的 I2C 模式、即使在100kHz 标准模式下、PCA9544A 在 Tsts 下的最小值也应为0.6us。  

那么、您能否评论一下这是否正确、如果客户可以在100kHz I2C 时钟?期间使用~4.6us、甚至使用0.6us 作为 Tsts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件实际上在标准模式和快速模式之间没有区别。

    这些限值是从 μ I²C 规范复制的、列出这些限值只是为了证明此器件在这些模式下与其他器件兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    正如 Clemens 所说、该器件遵循 I2C 规范、不会根据标准或快速模式进行调整。 物理层设计支持这两种模式、并显示了两者的参数以证明合规性。

    此致、

    Eric Hackett