This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:12400芯片集合的开关状态不能随它一起改变

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124491/tic12400-q1-the-switch-status-of-the-12400-chip-collection-cannot-change-with-it

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

 各位专家、您好

我们使用了 TI 的 TIC12400芯片。 加载并使用一段时间后、发生故障。 12400芯片收集的交换机状态不能随更改而变化。

使用调试器时、TIC12400芯片收集的所有开关都为0 (也就是说、在反相后、给上层的所有值都为1)。

安装调试器后、读取器件12400的 ID 为0、状态寄存器中的所有值为0。 根据驱动器设计逻辑、ECU 运行过程、如果芯片发生故障、将导致定期复位。 --经过多次测试,发现芯片“反复”复位,每次复位失败(即芯片驱动程序初始化失败)。

所附为原理图。

e2e.ti.com/.../TIC12400_9F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能否详细说明发生了哪种类型的故障?

    当您说芯片"重复"复位时、您是说复位引脚被反复拉高、还是微控制器尝试通过 SPI 发出软件复位?  您能否详细说明此重置"重复"语句的含义?

    您是否监测过电压轨?  VS 和 VDD 电源轨是否处于正确的电压和预期的电流电平?  如果 VS 功率降至欠压上电复位(POR)阈值以下、器件将复位。  如果 VDD 的电平不正确、则可能会阻止 SPI 通信。

    器件温度是否处于正常水平?  如果您报告的"故障"损坏了器件或电路的某些部分、则可能会导致电流消耗增加并造成热问题。  如果温度升高到不安全的水平、器件可能会发生热关断。  器件过热还是消耗过大的电流?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  Jonathan

    复位引脚被反复拉至高电平。  您能否检查原理图以查看是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    复位引脚是一个带有内部1M 下拉电阻器的输入引脚。  该原理图仅显示了复位引脚上额外的100k 下拉电阻器、该电阻器会在正常运行时将线路保持在低电平。  我假设此引脚连接到 MCU 的 GPIO 引脚、但您共享的原理图部分中未显示此情况。  它仅显示页面外的网络参考"PF8"。  如果复位引脚被拉至高电平、则连接到 PF8网络的 MCU 或其他电路会导致这种情况发生。  

    假设连接到 MCU、我建议查看 MCU 代码、了解何时以及为何它会将复位引脚拉至高电平。  我怀疑它可能会在初始化例程开始时执行此函数、以确保器件寄存器以其默认值启动。  它可能会尝试重新初始化器件的其他原因、例如在检测到故障或您提到的欠压情况下。

    此致、

    Jonathan