您好!
我正在使用 TCAN337连接汽车应用网络中的多达7个 CAN 节点。 我有双 CAN 配置、其中 CAN1有5个节点、CAN 2有4个节点。 该电路在一端(PCB 内部)包含分裂终端(两个60欧姆电阻以及接地0.1uF 电容)、并在最后一个节点的连接器上包含带有120欧姆物理电阻器的标准终端。 对于每个节点(PCB)、我们还在 CANH 接地和 CANL 接地之间提供 SP0502 TVS 保护二极管(额定电压为5.5V、钳位电压为8.5V)。
最近、我们观察到 CAN2网络出现故障。 我们的 CAN-2网络中的两个 TCAN337 IC 损坏。 其中一个 TCAN337 IC 已被实际烧毁、且肉眼可见烧毁标记。 我们还发现、该 IC 的 CANH 上的 TVS 二极管在开路模式下出现故障。 另一个 TCAN337IC 未烧断、TVS 二极管也完好无损、但不进行任何通信。
另外、请务必注意、在两天前的最后一次测试中、系统完全正常工作、之后、当我们今天尝试为该系统加电时、我们观察到这些故障。
我们注意到、在相同节点位置但设置不同的情况下、TCAN337和 TVS 二极管 SP0502出现了两种此类故障。
请引导我做错的地方? 什么可能导致 TCAN337过度烧坏?
对于 TCAN337收发器以3.3V 电压运行的 CAN 网络、5.5V TVS 二极管是否正常?
欢迎您就此提出宝贵的建议、见解和反馈。
谢谢。