This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:如何将 DS90LV804用于 FPGA 回送

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125023/ds90lv804-how-to-use-ds90lv804-for-fpga-loopback

器件型号:DS90LV804

我正在测试 FPGA 中 LVDS 串行器/解串器接口的回送(串行器/解串器使用 LVDS 标准)。 FPGA 将输出 Tx+/Tx 和 Rx+/Rx-、我想将 Tx+环回 Rx+、将 Tx-环回 Rx-以测试 Verilog。 我计划使用 DS90LV804来缓冲来自 FPGA 的信号。 这是否是用于此测试的正确连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以上是可能的、但我认为您无需通过该器件的两个通道即可实现所需的设置。 如果 OUT0和 IN1之间的互连短路/低损耗、您可以将 OUT0+/-连接到 RX+/-。