This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:sn65dsi86是否支持有源打开或关闭 DP 信号输出、或主动监控 DP 的输出状态?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124656/sn65dsi86-q1-does-sn65dsi86-support-active-opening-or-closing-of-dp-signal-output-or-actively-monitor-the-output-state-of-dp

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86
sn65dsi86是否支持有源打开或关闭 DP 信号输出、或主动监控 DP 的输出状态?
如果是、如何实现它?
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下、并尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DSI86未主动监测其输出。 它通过寄存器0x96启用/禁用其输出、如下所示、

    谢谢

    David