This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:经过培训、链路带宽将更改为1.62G/ 2通道

Guru**** 2851560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123231/sn75dp130-after-training-link-bandwidth-will-change-to-1-62g-2-lanes

器件型号:SN75DP130

先生,您好:

我们有一个问题喜欢这个主题。

经过培训、链路带宽将更改为1.62G/ 2通道(我们的设置为2.7G/ 2通道)、DPCD 监视器将在某个时间崩溃。

请参阅我们的寄存器设置脚本、如下所示。

SN75DP13 0x04 à 0x00

DPCD 0x00100 à0x0A

DPCD 0x00101 à0x02

DPCD 0x00103 à0x03

DPCD 0x00104 à0x03

DPCD 0x00105 à0x03

DPCD 0x00106 à0x03

SN75DP13 0x03 à 0x10

SN75DP13 0x05 à 0x80

SN75DP13 0x05 à 0xFF

SN75DP13 0x06 à 0xFF

SN75DP13 0x07 à 0xFF

SN75DP13 0x08 à 0xFF

我们想知道哪个条件或值会导致显示端口训练结果错误(1.62G/2.7G)。

请帮助您为我们提供建议。

如果您需要面板数据表、请添加朋友、我将通过邮件向您发送数据表。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施塔瑟姆:

       您能否发送面板数据表?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    我给您发送了消息。

    请帮助检查面板数据表。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将很快发送评论。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有实际的 DP AUX 链路培训日志文件?  

    DP130仅在 AUX 总线上监测链路训练、不主动驱动链路训练。

    如果链路训练降级为1.62G、则源设备和接收设备之间的链路训练可能会因主链路信号质量不佳而在5.4G 和2.7G 下失败、然后降级为1.62G。 一旦达到1.62G、它就能够随着信号质量的提高而通过链路训练。

    谢谢

    David