This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:USB 转接驱动器"TUSB522PRGER-GP"问题澄清

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120959/tusb522p-usb-re-driver-tusb522prger-gp-issue-clarify

器件型号:TUSB522P

您好、专家、

我们遇到了一个问题、

我们的系统总共有四个 USB 端口、两个在背面没有转接驱动器的端口和两个在前面板上带有 TI 转接驱动器的端口。

前面板上的端口在热复位后无法检测到 SanDisk PAN 驱动程序,但其他品牌的 PAN 驱动程序正常,没有此类问题。

发生问题时,我们可以通过重新插入 PAN 驱动程序来恢复它。

原理图中的不同器件只是在前面板上使用 TI 转接驱动器进行设计。

您能否检查您之前是否遇到过类似问题,您是否有过、是否有想法或建议可以帮助我们进行调试?

 

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    客户是否有 USB 3故障跟踪? 使用的 SanDisk 笔驱动器的部件号是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    信号质量测试均适用于四个端口。

    这 是 SanDisk 画笔驱动程序照片。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 朋友:

    您对此有什么想法吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在出现此故障状态时、您是否尝试测量了 TUSB522P 的 RX 端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是否有任何 USB3跟踪日志可供我使用的特定画笔驱动器查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik  

    很抱歉,我第二天太忙了。

    我们不能这样做,因为质量保证是通过 USB 装置来实现的,然后它可以将数据报告到示波器以显示我们。

    此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    不可以,我们启动到操作系统中,按"lsusb -t"键并检查是否可以检测到笔驱动程序。  

    您可以参考照片以了解详情。

    如果您需要任何日志、请告诉我需要执行的过程。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以访问 LeCroy Voyager M310e/M3x 或同等产品? 您能否使用万用表在 PCB 上的 SSRX 和 SSTX 迹线上进行探头以测量电阻?