This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:功耗更低、价格更实惠的解决方案

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: DS64BR401, DS80PCI102, DS25CP104A, LMH1228, LMH1219, LMH1226, LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120313/ds64br401-lower-power-and-price-solution

器件型号:DS64BR401
主题中讨论的其他器件: DS80PCI102DS25CP104ALMH1228LMH1219LMH1226LMH1218

您好、支持团队、

您能告诉我比 DS64BR401更低的功耗和价格解决方案吗?

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!  

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dre-San

    此应用是广播摄像机控制单元。

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Takahashi-San、

    您的应用具有多大的数据速率和插入损耗?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dre-San

    感谢您的回复。

    * I/F:6G-SDI、100 Ω 阻抗控制

    *数据速率:3Gbps、6Gbps

    *输入:4通道,输出:2通道

    DS80PCI102SQ 是否是候选产品?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    感谢您提供更多详细信息。  对于基本 NRZ 信令、我希望 DS80PCI102能够正常工作。  尽管如此、我对 SDI 的复杂性不太熟悉、因此我不确定是否需要考虑其他因素。  例如、我不希望 DS80PCI102在具有链路训练的系统中能够正常工作。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SDI 应用、建议使用 DS25CP104A 或 TI SDI 器件、例如 LMH1219或 LMH1228。  请给我们发送一份应用方框图、也许我们可以提供更多意见。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nasser-San

    感谢您的回复。

    客户需要6Gbps。

    我认为 DS25CP104A 不支持它。

    DS64BR401是否可用作6G SDI 转接驱动器?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    对于3G SDI 和更低的 SDI 数据速率、CP104是一个选项。 对于6G 或12G SDI、我们需要考虑 LMH1226、LMH1218或其他12G SDI 部件。 DS64BR401不符合 SDI 数据模式要求。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nasser-San

    感谢您的回复。

    请问 DS64BR401为何不支持6G SDI?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taskahashi-San、

    DS64BR401尚未针对不同 SDI 数据模式进行验证。 色条可以工作、但其他图案未知。

    此致、Nasser