This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:只需有关所述器件的一些信息

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125688/tpd1e10b06-need-few-information-about-the-part-mentioned

器件型号:TPD1E10B06

您好!

目前 、TPD1E10B06DPYR 器件处于活动状态、我是否可以知道该器件将投入生产多长时间?

是否有 EOL?

您能为该器件推荐任何替代器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    没有计划使 TPD1E10B06DPYR 停产-在可预见 的未来、该产品将上市。   
    TPD1E10B06DPYR 是  一款极具竞争力的器件、采用微型0402封装、具有强大的±30kV ESD 保护 功能、是 我们针对通用应用的热门推荐器件之一。
    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、
    Erika