This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306-Q1:数据表中缺少 AEC-Q100

Guru**** 2928430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125209/tca39306-q1-missing-aec-q100-in-the-datasheet

器件型号:TCA39306-Q1

大家好、

我在 TCA39306DCURQ1的 D/S 中找不到 AEC-Q100字
我是否可以知道该器件是否通过了 AEC-Q100测试?
需要您对此部件进行确认。
期待您的回复。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia、

    是的、此器件通过了 AEC-Q100认证测试。 对于器件型号之后的 Q1、可以假设该器件符合 AECQ100标准。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的确认。

    我是否可以知道数据表是否会更新此器件?

    或其他文档将显示该器件通过了 AEC-Q100?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia、

    我不确定更新数据表将如何帮助、正如我说过的、Q1后缀表示符合 AECQ100标准。 我们可以提供资质审核报告、其中显示 AECQ100资质审核的通过结果、但需要 NDA。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的确认。

    让我们离线讨论以下主题。