This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C365A:输出差分信号、中断1、显示问题

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C365A, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125176/ds90c365a-output-differential-signal-break-one-show-the-problem

器件型号:DS90C365A
主题中讨论的其他器件: AM3352

使用 AM3352的 LCD 接口连接 DS90C365A、然后连接 LCD 屏幕。

由于接口电缆的问题、TxOUT2+或 TxCLKOUT +中的任何一个被损坏。 相应的输出差分信号将会出现问题

外部显示屏正常。

但是、切换到特定界面时、显示屏将显示花屏、切换回显示正常。

通过监控 TxOUT2+的输出信号、可以发现当切换到特定接口时、信号电压会降低。 这可能是导致 LCD 接收器识别的原因。

TxOUT2+或 TxCLKOUT +这两行,任意中断信号线、为什么显示可以正常? 此外、为什么特定界面或颜色会出现花屏?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    我在这里难以理解您的问题。 您是否可以添加任何图片或图表来帮助澄清问题?  

    我尤其不知道这句话是什么意思:  

    [~ userid="508421" URL"/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125176/ds90c365a-output-diffice-break-1-show -problem-problem"]通过监控 TxOUT2+的输出信号、可以发现切换到特定接口时、信号电压会降低。 这可能是导致 LCD 接收器识别的原因。[/引述]

    什么是花屏?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 抱歉、这是翻译问题。  TxCLKOUT+被。TxCLKOUT-是正常连接。LCD 可被正确显示。

      但是、当切换到另一个图形时、显示为异常。

    “花屏”----》液晶显示屏从边缘缓慢变成中心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    老实说、这个解释没有什么可看的。 如果当前未连接 TxCLKOUT+、我们很难解释行为是什么。 我假设它可能取决于差分信号中仍然连接的 TxCLKOUT-部分的信号摆幅。 也许对于一种视频格式、时钟速率较慢、提供稍高的信号摆幅、以便显示器仍然可以正确显示、但对于另一种视频格式、时钟速率较高、因此信号振幅会轻微下降、从而导致此问题?

    此致、

    Casey