This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:对 DS90UB954-Q1和 DS90UB953-Q1的技术支持

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1, DS90UB954-Q1, TSER953, TDES954, DS90UB954-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125117/ds90ub954-q1-technology-support-for-ds90ub954-q1-and-ds90ub953-q1

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1TSER953TDES954

您好!

 我们启动了一个新项目、让摄像机与 SOC (NXP I.MX 8 MX)通信、现在我们需要 TI 提供以下技术支持;

 我们具有以下摄像机规格:

 1)分辨率:1080*1280;

 2)帧速率:100fps;

 3)颜色深:12位;

 4) 4)类型: 黑白、  

请告知 DS90UB954-Q1 和 DS90UB953-Q1 是否可用于此要求;  

 DS90UB954-Q1/DS90UB953-Q1 和 TDES954/ TSER953之间有何不同、如果我们可以在 同一 个原理图中添加符号、会有何不同?

3.我们将使用 I2C 来控制 闪光灯,而 DS90UB953的 I2C 现在用于控制图像传感器,请告知我们是否可以在 I2C 总线上并行添加图像传感器和闪光灯模块;

4.我们将设计与 DS90UB954-Q1EVM 相同的原理图、并假设我们可以使用 振荡器的晶体时钟;

5.如果我们可以在 TPS74801TDRCRQ1中使用内部1.1V 稳压器;

6.如何设置 INTB? 我们不知道使用 INTB 需要什么情况;

7. 我们只有一个摄像机(一个 MIPI),我们是否可以设置 CLK0或 CLK1来控制4个 LAN 以进行数据传输?

8.请告知 BISTEN/RSVD 引脚功能、如果我们需要作为 EVM 连接到 GND、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Pleaes 帮助确认上述问题、 我们需要在本周完成原理图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张

    我可以回答您的一些问题。 另一位工程师将帮助回答您的其余问题!

    2. UB 部件是我们汽车产品系列的一部分,而 Tser/TDES 部件是我们工业产品系列的一部分。 这意味着 Tser/TDES 器件遵循工业规范。 它们是引脚对引脚兼容的、因此相同的设计可用于 UB 对或 Tser/TDES 对。

    3、可以、I2C 总线上可以有多个目标。 请 考虑总线电容、并为该设计计算正确的上拉电阻值。

    6. INTB 用于中断。 TDES954数据表的以下部分提供了更多信息: 7.5.8中断支持。 如果您对此 PIN 功能有任何后续问题,请告知我们:)  

    8.这是 BISTN 引脚的引脚说明:"BIST 使能:BISTEN = H、BIST 模式被使能 BISTEN = L、BIST 模式被禁用。 如果未使用 BISTEN、则将其直接接地。 更多信息、请参阅 BIST 部分第7.5.12节" BIST 是用于测试链路的"内置自检"模式。 如果不需要、则应将其接地。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    感谢您的支持;

    和其他人、请帮您审阅并提供您的意见、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    以下是您请求的其他信息。

    这就是我计算速率的方法、看起来您可以使用953和954设置、但您需要使用4个通道发送数据。   

    图像分辨率* Fame Rate *开销(25%)

    (1080*1280)* 100Hz Raw12 * 25%= 2、074Mbps  

    953可以处理每通道832Mbps 的速率、这需要您使用所有4个通道。  

    是的、您可以使用晶体、请参阅数据表中的第7.4.5节

    数据表链接  

    适用于2MP/60fps 摄像头和雷达且具有 MIPI CSI-2输出的 DS90UB954-Q1双路4.16Gbps FPD-Link III 解串器集线器数据表(修订版 B)(TI.com)

    5.它认为您正在询问是否可以使用954内部稳压器。 如果我错了、请纠正我的问题。  

    是的、您可以看到第8.2节"典型应用"图43。 这显示了如何将系统设置为使用内部稳压器。 确保 VDD_SEL 接地。

    7. 我对这里的问题不太确定。 您需要使用 CLK0、它将具有时钟输出。  

    格伦