主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1、 TSER953、 TDES954、
您好!
我们启动了一个新项目、让摄像机与 SOC (NXP I.MX 8 MX)通信、现在我们需要 TI 提供以下技术支持;
我们具有以下摄像机规格:
1)分辨率:1080*1280;
2)帧速率:100fps;
3)颜色深:12位;
4) 4)类型: 黑白、
请告知 DS90UB954-Q1 和 DS90UB953-Q1 是否可用于此要求;
DS90UB954-Q1/DS90UB953-Q1 和 TDES954/ TSER953之间有何不同、如果我们可以在 同一 个原理图中添加符号、会有何不同?
3.我们将使用 I2C 来控制 闪光灯,而 DS90UB953的 I2C 现在用于控制图像传感器,请告知我们是否可以在 I2C 总线上并行添加图像传感器和闪光灯模块;

4.我们将设计与 DS90UB954-Q1EVM 相同的原理图、并假设我们可以使用 振荡器的晶体时钟;

5.如果我们可以在 TPS74801TDRCRQ1中使用内部1.1V 稳压器;
6.如何设置 INTB? 我们不知道使用 INTB 需要什么情况;
7. 我们只有一个摄像机(一个 MIPI),我们是否可以设置 CLK0或 CLK1来控制4个 LAN 以进行数据传输?
8.请告知 BISTEN/RSVD 引脚功能、如果我们需要作为 EVM 连接到 GND、谢谢。