This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:如何使用 ToF (飞行时间)传感器来提高 TCA9548A 模块的频率

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122438/tca9548a-how-to-increase-frequency-of-tca9548a-module-by-using-tof-time-of-flight-sensor

器件型号:TCA9548A

 我将 TCA9548 I2C MUX 用于 ToF 传感器我需要支持将数字传感器连接到 TCA9548模块 频率将非常低。

频率如何应为高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件在高达400kHz 的频率下支持 I²C Ω。

    您需要什么频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以向多路复用器添加外部频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定一个数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    400kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 μ I²C 位速率、并受 TCA9548A 支持。 我不理解你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑迪里

    您能否提供有关您尝试实现的目标的更多详细信息? TCA9548A 的额定支持高达400kHz 的频率。 I2C 控制器决定了 I2C 速度、TCA9548A 不应自行降低 I2C 速度。  

    -Bobby