This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:针对四路6GHz JESD204B 链路的重定时器建议

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124999/ds64br401-retimer-recommendation-for-quad-6ghz-jesd204b-link

器件型号:DS64BR401
主题中讨论的其他器件:DS125DF410DS110DF410

您好!

我的客户正在寻找适用于四路6Gbps JESD204B 的重定时器。

它们将在高速 ADC 和 FPGA 之间使用高速连接器。

您能推荐一款可回收的重定时器器件吗?

它们为不使用参考时钟的产品提供支持。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    对于重定时器、客户可以考虑为此应用使用 DS125DF410。 请注意、重定时器会增加一些延迟。 请注意以下链接、您的客户可能可以改用转接驱动器:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603820/ds110df410-jesd204b-repeater-retimer-for-high-speed-data-converters

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢你的答复。

    无论数据表中的数据比特率范围如何、是否可以在3Gbps 或6Gbps JESD204B 链路上使用 DS125DF410和 DS110DF410?

    Reagards、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    DS125DF410 TI 重定时器器件型号支持在重定时模式下以3Gbps 和6Gbps 速率运行。 DS125DF410数据表列出了全速率模式(即1分频)的数据速率范围。 但是、DS125DF410还支持2、4和8倍数据速率范围。

    谢谢、

    Rodrigo Natal