This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:支持调试和配置 DS110DF410SQ IC

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125464/ds110df410-support-in-debug-and-configuring-the-ds110df410sq-ic

器件型号:DS110DF410

大家好、  

 我们在设计中使用 DS110DF410SQ IC、但无法获得预期的视频输出(我们将其用于 ARINC 818视频流)

我已经附加了总体设置以及我们如何进行调试、并且我们很少看到与此调试相关的内容

电路板上有 Xilinx FPGA、由于无法获得所需的视频、因此我们进入调试模式、并支持 Xilinx IBERT、我们可以运行随机 PRBS 模式来查看 FPGA 中的信号传输和接收行为
那么、在这里我们观察到
意见1:
当 Tx1至 Rx 1路径和 TX2至 Rx2路径都启用(PRBS 数据传输)时、电路板1和2会观察相应 Rx 上的错误
意见2:
当 Tx1至 Rx 1路径被禁用(无 PRBS 数据传输)时、电路板1 (Rx2)将正确接收数据、而不会出现任何问题

我们仍在进行调试、并将从 TI 获取可能存在的问题以及如何使用重定时器配置对其进行微调的输入

注:
我们共有8个 Tx 和 Rx 通道、我们只在两个通道中看到此问题
使用 Tx 和 Rx 的独立重定时器

此致、
Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    以下信息将帮助 TI 进行调试:

    • 数据速率和 PRBS 模式
    • 重定时器输入和输出通道 s 参数(如果可用)
    • 有问题的重定时器 Rx 的发送器使用哪些设置:电压幅值差、前体和后体去加重?
    • 系统板是否具有用于重定时器高速输入和输出的交流耦合电容器?
    • 您能否为故障情况和良好情况提供完整的重定时器通道寄存器转储?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好罗德里戈·纳塔尔、

    • 数据速率和 PRBS 模式
    • :PRBS 31 @ 1.0625Gbps 数据速率
    • 重定时器输入和输出通道 s 参数(如果可用)
    • :此功能不可用
    • 有问题的重定时器 Rx 的发送器使用哪些设置:电压幅值差、前体和后体去加重?
    • 默认设置
    • 系统板是否具有用于重定时器高速输入和输出的交流耦合电容器?
    • :是的,我们有220nF 的交流电容器,可以按照数据表中的建议进行重定时器输入和输出
    • 您能否为故障情况和良好情况提供完整的重定时器通道寄存器转储?
    • 这目前不可用、我将尝试获取此结果
    • 基本配置0xFF = 0x0C //将控制从控制寄存器设置更改为通道寄存器设置,
    • 0x00 [3:0]= 4'h0 //复位所有通道寄存器(RST_regs)
    • 0x36 [5:4]= 2'B11 //启用25MHz 参考时钟。
    • 0x2F = 8'h66 //速率和子速率设置
    • 0x60 = 8'h80 // PPM 计数设置
    • 0x61 = 8'Haa // PPM 计数设置
    • 0x62 = 8'h80 // PPM 计数设置
    • 0x63 = 8'Haa // PPM 计数设置
    • 0x64 = 8'hFF // PPM 容差设置
    • 0x0A [3:2]= 2'B11 //复位 CDR
    • 0x0A [3:2]= 2'b00 //从 CDR 复位中拉出

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试以下通道寄存器设置调整:

    • 0x2F ->将该寄存器保留为默认值
    • 0x18  
      • 将位6:4设置为 b011、强制设置" 8分频"
    • 0x09 ->设置0x09[2]=1以启用除法选择覆盖
    • 0x0C ->设置0x0C[3]=0以禁用单个位转换检查功能

    关于:您能否为故障情况和良好情况提供完整的重定时器通道寄存器转储? 这目前不可用、我将尝试获取此结果

    • 如果在使用我的寄存器设置建议后仍遇到 rttimer 问题、请提供请求的重定时器通道寄存器系统日志值

    谢谢、

    Rodrigo Natal