This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:LMH0303的应用

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303, LMH0397, LMH0307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125388/lmh0303-application-of-lmh0303

器件型号:LMH0303
主题中讨论的其他器件: LMH0397LMH0307

大家好、

  需要您的支持!

   客户正在评估他们的新项目、他们想知道在  输入是一对差分信号时、我们的 LMH0303是否支持双屏输出。

您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    屏幕1和2不能使用相同的75欧姆驱动器。 每个都应具有自己的75欧姆驱动器。 LMH0303具有两个正输出、每个屏幕上会显示一个正输出。 另一种选择是 LMH0397、因为该器件具有 SDI 重定时器、因此输出信号更干净。 请您的客户查看 LMH0397、因为该器件还具有两个正75 Ω 输出。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

      感谢您的回复。

      与客户交谈后、他们希望以 单端输出而不是 差分输出传输数据。 那么、您能否验证其应用、如下所示?

      

       此外、根据您的说法 、LMH0303具有两个正输出。 但我感到困惑  的是,正如数据表所写的那样,LMH0303有一个正串行数据输出(名为 SDO)和一个串行数据补码输出(名为 SDO ---)。 我对此感到困惑。请帮助我解决问题。

    [引用 userid="90220" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125388/lmh0303-application-of -lmh0303/4174101#4174101"] LMH0303具有两个正输出、每个屏幕将显示一个正输出[/引用]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    我的错误。 我当时在想 LMH0307。 LMH0307有两个正输出。 与 LMH0303相比、最好使用 LMH0307。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

       感谢您的回复。 我计算出正输出。

       但客户仍然希望在两个屏幕上使用 LMH0303。 SDO 已链接到一个屏幕。 SDO (-)链接到下面显示的另一个屏幕。 您能给我一个准确的回答,是或否吗?

    您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    对于 SDI 应用、您的客户可以这样做。 请注意需要使用两个屏幕的电缆。 否则、一个输出端接、而另一个输出端接。 这可能会影响性能。

    此致、Nasser