This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:PLL 环路带宽

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125378/sn65lv1224b-pll-loop-bandwidth

器件型号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他器件: SN65LV1023A

您好!

我尝试使用 Tektronix MSO68B 示波器对 SN65LV1023A 和 SN65LV1224B 之间的差分串行数据执行抖动分析。 示波器实际上利用其内置的软件功能从串行数据中恢复时钟。 我想配置示波器 PLL、使其与 SN65LV1224B 内的 PLL 很好地匹配。 您能否提供一些建议值? 我认为最有价值的是环路带宽以及是否需要根据数据速率进行调整? 我们很可能为两个 IC 计时、最小 TCLK 和 REFCLK 为10MHz、但这可以更改。 以下是时钟恢复设置的图像:


提前感谢您的参与。 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来看看这个、然后返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有分享这些信息。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。