This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCAN92LV090:是否有支持 BSI 1149.6的 BSDL 文件?

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: SCAN92LV090, SCAN90CP02, SCAN15MB200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121002/scan92lv090-is-there-a-bsdl-file-supporting-bsi-1149-6

器件型号:SCAN92LV090
主题中讨论的其他器件: SCAN90CP02SCAN15MB200

尊敬的专家:

客户的项目 将具有 BSI 1149.6的功能、但从 e2e 的另一个帖子中找到的 BSDL 文件中未显示1149.6。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936187/scan92lv090-scan92lv090

他们想知道我们是否有  SCAN92LV090支持 1149.6的 BSDL 文件?

如果不是、我们是否有其他解决方案可满足他们的要求、如下所示?

BSI 可用于 JTAG 通信
BSDL 中有1149.6语句可以使用 BSI 的交流测试

谢谢你。

此致、
Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    让我来看看这个、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您、期待您的反馈。

    此外、客户还发现 SCAN90CP02和 SCAN15MB200可能是  BSI 1149.6的解决方案。

    我们是否可以知道您推荐哪一个? 我们是否有支持 1149.6的更多引脚的 IC 解决方案?

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    遗憾的是、我们无法在此提供任何其他信息或解决方案。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。