This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:适用于 SFI 应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1126044/ds125br111-for-sfi-application

器件型号:DS125BR111

您好!

对于 SFI 应用、需要 如下串联电容器?

如果是、建议使用任何电容器值? 谢谢!

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 DS125BR111转接驱动器作为 SFP 模块的一部分实施、则需要模块板在转接驱动器高速输入和输出上实施交流耦合电容器。 如果在系统主板上实施转接驱动器并通过 SFI 连接到模块、则主板不需要在 SFI 接口上实施额外的交流耦合电容、因为该模块应该具有这些交流耦合电容。

    对于 交流耦合电容器而言、100nF 是一个足够的值。

    谢谢、

    Rodrigo Natal