This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:需要用于 TCAN4550的 Linux 驱动程序

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125605/tcan4550-need-the-linux-driver-for-tcan4550

器件型号:TCAN4550

感谢您能建议我们在 Linux 下的 Tcan4550潜水者的位置?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CONFIG_CAN_M_CAN_TCAN4X5X

    Linux 内核配置
      └─>网络支持
        └─> CAN 总线子系统支持
          └─>> CAN 器件驱动程序
            └─> TCAN4X5X M_CAN 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Kelly、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    BR

    Kelly