This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217A-Q1:交流升压、ISI 补偿和电缆长度支持

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I, TUSB217-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124959/tusb217a-q1-ac-boost-isi-compensation-and-cable-length-support

器件型号:TUSB217A-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB216ITUSB217-Q1

大家好、

我对 TUSB21x 系列有几个问题、我查看了 e2e 历史问题、但没有明确的答案:

用于 ISI 补偿的 Rx 预均衡:您能否给出一个 TUSB216I/7可以解决但 TUS21/2/4无法解决的问题的示例? RX 预均衡是否等于交流升压?

2.您能更详细地解释最后两列吗?  

  • USB2.0是双向协议、TUSB21x 应补偿任一方向(如果我错了、请纠正我的错误)、为什么前置通道和后置通道规格有意义?
  • 为什么远端电缆长度远高于近端?

3.客户需要使用5.4米 USB 电缆连接两个 ECU (表示音响主机和后排座椅 USB 盒),您能否提供推荐的解决方案? 有两个选项需要考虑、一个是电缆中间的 TUSB21x (带桥接板)、另一个是 ECU 两端的 TUSB21x。

此致

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:  

    RX 预均衡不等于交流升压、只是 ISI 抖动的补偿、可以在3个级别选择、具体取决于 ISI 抖动可能导致的损耗大小。 其他较旧的转接驱动器对这种损耗的补偿几乎没有那么大、因此 TUSB217-Q1等较晚的转接驱动器是帮助解决这一问题的好选择。

    2.A、是的、转接驱动器是双向的、这意味着它们可以接收来自任一方向的信号并将电流注入上述信号。 前置通道介绍信号需要转接驱动器来提升信号之前可以达到的距离、后置通道介绍了信号在经过转接驱动器后仍应符合的距离。 如需更多信息  ,请访问:e2e.ti.com/.../faq-when-implementing-a-usb-3-x-signal-redriver-what-is-the-difference-between-pre-channel-loss-and-post-channel-loss。

    2.B 远端电缆通常意味着转接驱动器放置在目标器件而不是主机上、因此在实施转接驱动器之前通常覆盖更多距离、以实现最大效果。

    3.在这段时间内,我认为最好实施2个转接驱动器,一个直接位于电缆的中间,另一个位于电缆的末端。 但测试后、这可能会发生变化。 如果您有任何原理图、请随时发送、我可以给他们看一下。

    如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

    我仍然对 Q2和 Q3感到困惑

    信号补偿方向是否独立? 如果是、转接驱动器放置的区别是什么? 它可用于主机和从机之间的任何位置。 此外,预通道和后通道规格不再有意义。

    2.对于5.4m 电缆支架,您是否对添加两个可引起额外电阻中断的连接器有任何问题? 根据该表、每端两个卷头应支持10米电缆、对吗?

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    你有反馈吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dongbao 您好、很抱歉、我的回答很晚、

    1.如果我理解您的要求、是的、信号补偿方向是独立的。 放置转接驱动器的主要原因是、如果电缆在没有转接驱动器的情况下比建议的距离长、请在主机或器件的连接器上使用转接驱动器、然后在电缆的中间使用转接驱动器。 前置通道损耗规范主要确定转接驱动器在主机和转接驱动器之间的距离内可补偿的损耗量。 后置通道规格描述了流经转接驱动器后的损耗量。 转接驱动器的主要目标之一是补偿所有前置通道损耗和一些后置通道损耗、以便信号能够走更远的距离。

    2.对于5.4M 电缆,2个转接驱动器应能够补偿在路径中放置转接驱动器时出现的任何电阻不连续性。 至于放置、您可以使用2个转接驱动器覆盖高达10M 的电流、关键在于放置。 如果是10M 电缆、您需要将一根电缆放置在信号的开头、放置在主机上、然后将另一根电缆放置在中间点、距离之前的转接驱动器大约5M。  您还可能在每一端都有转接驱动器。此线程讨论了多个转接驱动器在路径中的距离和位置: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873193/tusb213-about-serial-connect-for-10m-cable

    如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan