This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:电荷泵功能用途

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125753/max3243-charge-pump-function-purpose

器件型号:MAX3243

大家好、

该 IC 的电荷泵功能是什么?

  MAX3243用于补偿损失的方法是什么? EQ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电荷泵在3.3V 电源中产生±5.4V 的电压。

    2.没有补偿。 (250kbit/s 的速度不多;边缘速度很慢。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    谢谢

    这个5.4V 的用途是什么?

    那么、它基本上只是一个缓冲器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    1.+/-5V 是 RS-232所需的最小输出电压-典型值的幅度略高、以确保最低+/-5V 的合规性。

    它的功能比缓冲器的功能更强大-允许电荷泵从单电源生成负输出电压-因此它也具有逻辑转换组件。 但它还具有器件的缓冲组件。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我看到 RS232可以支持高达+/-15V 的电压,因此 MAX3243只能支持+/-5V 的电压是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-232规范规定、驱动器必须生成电压介于±5V 和±15V 之间的任何值的信号。接收器必须接受±3V 至±25V 之间的电压

    MAX3243的驱动器和接收器符合这些规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    只要它处于  5~15V 的范围内、  

    我们不关心它是10V、7V 还是14V。