This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:组件的驱动强度是多少?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804, ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125869/ds90lv804-what-is-the-drive-strength-of-the-component

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件: ISO7820LL

我想知道 该组件(DS90LV804)的 Tx 有多少 mA 电流?

此外、是否有此类组件(具有相同的驱动强度)并提供数据隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 LVDS 驱动器必须能够在100 Ω 端接电阻器上产生至少250mV 的压降。 这被指定为 VOD

    有一些 LVDS 隔离器、例如 ISO7820LL。 如果您需要超过100Mbps 的速率、请将 LVDS 接收器/发送器与普通数字隔离器结合使用、但这些接收器/发送器不会超过150Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明、谢谢。

    所有 LVDS 驱动器必须能够在100 Ω 端接电阻器上产生至少250mV 至454mV 的压降。  

    谢谢

    David